This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:BLDC 电机在 lab11e 中振动

Guru**** 2582875 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650476/drv8301-hc-c2-kit-bldc-motor-is-vibrating-in-lab11e

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

大家好、

我正在研究使用 instapIN-FOC 实验室示例和 DRV8301-HC-C2-KIT。 直到 LAB11e、一切都很好。 我确信我的电机参数是正常的、因为它在11e 的先前项目上运行得很完美。 不管怎样、当我编译和运行电机时、电机会尖叫、稍后、电机会强烈振动。  一个相位的 MOSFET 也在2天前死亡。  

实际上、我的目的是使用 lab11e 创建有传感器的 BLDC 解决方案。  

那么、您有什么建议和意见?

谢谢。


编辑:

我的 BLDC 结构如下所示: https://www.google.com.tr/search?q=bldc+motor+internal+structure&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj95reIg43YAhVHYJoKHRaPDL4Q_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=oN7WzajZcaCuaM:

定子不是 PMS、是绕组。 转子为 PM。  

那么、在这种情况下、user.h 中的 num pole 参数是什么、即定子或转子的极点? 在 FOC 中、转子面积计的极点工作得非常完美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循 instaSPIN 实验室指南、1. 您需要以正确的顺序连接电机和霍尔传感器线路、该顺序必须与 gHall_PwmIndex[8]中的定义相匹配。 2.根据电机规格设置正确的启动占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最有可能是由错误的霍尔传感器状态/连接引起的。 我以前遇到过相同的问题、但我使用的是 drv8312、在我修复霍尔传感器连接后解决了这个问题