Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE、 C2000WARE
大家好、
我不熟悉 USB 引导加载程序。 我不知道作为机器应该做什么。 目的是让器件引导加载程序进程使用 USB 协议运行。 我想将项目中的引导加载程序功能与 TMS320F28069 MCU 结合使用。
我从 controlSUITE v151中受益匪浅。
首先,我已经在 controlSUITE 中加载了示例程序,其路径如下:
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\BL_app
通过在 CCS 中运行示例程序、我可以在器件管理器中将器件视为 DFU 模式。
然后、我在 controlSUITE 中运行路径为 f2806x \ v151\ Mware \ tools \ dfuprog 的 Visual Studio 应用程序。 但是、该器件不会出现在 dfuprog.exe 的输出中、也不处于 DFU 模式。
要在 DFU 模式下查看器件并能够处理 dfug.exe、我需要做什么?
1) 1)是否需要在 dfuprog 工程或引导加载程序代码中进行任何设置?
2) 2)是否有任何有关如何将 dfuprog.exe 与引导加载程序代码一起使用的过程文档?
祝你一切顺利。