This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:DFUProg.exe 中未找到 USB 引导加载程序器件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651271/tms320f28069-usb-bootloader-device-not-found-in-dfuprog-exe

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

大家好、

我不熟悉 USB 引导加载程序。 我不知道作为机器应该做什么。 目的是让器件引导加载程序进程使用 USB 协议运行。 我想将项目中的引导加载程序功能与 TMS320F28069 MCU 结合使用。

我从 controlSUITE v151中受益匪浅。

首先,我已经在 controlSUITE 中加载了示例程序,其路径如下:
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\BL_app

通过在 CCS 中运行示例程序、我可以在器件管理器中将器件视为 DFU 模式。

然后、我在 controlSUITE 中运行路径为 f2806x \ v151\ Mware \ tools \ dfuprog 的 Visual Studio 应用程序。 但是、该器件不会出现在 dfuprog.exe 的输出中、也不处于 DFU 模式。

要在 DFU 模式下查看器件并能够处理 dfug.exe、我需要做什么?

1) 1)是否需要在 dfuprog 工程或引导加载程序代码中进行任何设置?

2) 2)是否有任何有关如何将 dfuprog.exe 与引导加载程序代码一起使用的过程文档?

请帮帮我。

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    请参阅 C2000Ware 或 controlSUITE 中的 F28006x_USBBL_UG.pdf。

    本用户指南以及 E2E 论坛应能为您提供充分的帮助。

    SAL