This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D 中的 CAN 总线通信存在问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652229/launchxl-f28379d-problem-with-can-bus-communication-in-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE


大家好。
我有一个使用 F28335进行编程的 CAN 键盘、现在我要将 DSP 更改为728379d、之前的程序不起作用、我猜是针对时钟和配置。
我尝试复制 F28335的程序配置、但仍然无法通信。
可以帮帮我吗?

谢谢你

F28279D CAN 配置

可以配置 F28335

我尝试将时钟更改为75MHz、将 nwe 波特率保持为250000、但我没有使用。 显然、我需要在200MHz 频率下工作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试运行 C2000ware 示例? CANBitRateSet()函数可用于识别所选位速率的 CAN_BTR 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 F28355中使用了旧代码、现在我将更改用于 LaunchPad F28379D 的开发套件、但我想我将在 CCS 中再次开始、因为我在该论坛中阅读了相关内容
    e2e.ti.com/.../491625
    比 F28335和 f28379D 中的 CAN 更差、而我的旧 CAN 代码在 F28379D 中不起作用。

    您可以确认这一点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然它们都符合 CAN2.0B 标准、但28335和28379芯片上的 CAN 模块与编程点完全不同。 您的28335代码在28379上不起作用。 开始使用28379的 DCAN 模块的最佳方法是运行 C2000ware 示例。