请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好。
我有一个使用 F28335进行编程的 CAN 键盘、现在我要将 DSP 更改为728379d、之前的程序不起作用、我猜是针对时钟和配置。
我尝试复制 F28335的程序配置、但仍然无法通信。
可以帮帮我吗?
谢谢你
F28279D CAN 配置
可以配置 F28335
我尝试将时钟更改为75MHz、将 nwe 波特率保持为250000、但我没有使用。 显然、我需要在200MHz 频率下工作。
谢谢。