This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:关于 SFRA!

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, BOOSTXL-BUCKCONV, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649780/ccs-launchxl-f28069m-about-sfra

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:SFRABOOSTXL-BUCKCONVpowerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我是台湾的硕士学生,在做 CCS 项目时遇到了一些问题,主要问题如下:

当我作为 教学视频打开 SFRA 窗口时、我找不到 COM 端口(如图所示)

您能解决这个问题吗? 谢谢!!!

系统:Win 8.1

工具:F28069M 和 BOOSTXL-BUCKCONV

软件:CCS v7.3和 powerSUITE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WeiChieh、

    您可能需要根据以下说明进行一些设置。 第五步可能有所帮助。 谢谢。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chen:

    您的回答已经解决了我的问题!!!谢谢!!!
    但我仍有疑问。
    为什么使用虚拟 COM 端口?

    Wei Chieh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wei Chieh、

    使用虚拟 COM 端口最简单、因为它不需要额外的布线-它使用已连接的 USB 电缆作为 JTAG 仿真器。

    您可以在 PC 上使用物理 RS-232端口、但您需要额外的串行电缆和 RS-232物理层收发器、以便将 RS-232电平转换为 MCU 引脚的 CMOS 电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei Chieh、

    您还应该能够对 XDS100 EEPROM 进行重新编程、使 Windows 能够在本地识别 COM 端口: e2e.ti.com/.../2340954

    Tommy