This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:[CLA 测试]

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652223/ccs-tms320f28377s-cla-test

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我有一个简短的问题要问您。

我正在使用 F28377S 测试 controlSUITE 的 CLA 示例(cla_asin_cpu01)。

我将 CLA_ASIN_cpu01.c 复制  到  main.c 并执行它。

CLA 任务1似乎从  CLA_RunTest()中的宏函数 Cla1ForceTask1andWait()开始。

当程序执行时、Cla1Regs.MIRUN.bit.INT1设置为1、但不会返回到0。

我不知道为什么中断 cla1Isr1 ()未启动并且 PieCtrlRegs.PIEACK.all = M_INT11;未执行。  

我附加了一个 zip 文件、其中包含所有源代码和 cmd 文件。

任何建议都将是很好的帮助!!

e2e.ti.com/.../CLA_5F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否修改了代码。 该示例可能需要连接一些引脚。

    一旦 CLA 任务通过在 CLA 任务的末尾执行一个 MSTOP 指令来完成、MIRUN 位将被清除。 如果它被配置、一个中断可被生成到 C28x。

    您还可以在 CCS 中连接到 CLA、在任务中设置一个 MDEBUUSTOP 指令、并开始单步执行和调试 CLA 代码。

    SAL