请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个简短的问题要问您。
我正在使用 F28377S 测试 controlSUITE 的 CLA 示例(cla_asin_cpu01)。
我将 CLA_ASIN_cpu01.c 复制 到 main.c 并执行它。
CLA 任务1似乎从 CLA_RunTest()中的宏函数 Cla1ForceTask1andWait()开始。
当程序执行时、Cla1Regs.MIRUN.bit.INT1设置为1、但不会返回到0。
我不知道为什么中断 cla1Isr1 ()未启动并且 PieCtrlRegs.PIEACK.all = M_INT11;未执行。
我附加了一个 zip 文件、其中包含所有源代码和 cmd 文件。
任何建议都将是很好的帮助!!
承