This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:通过 EPWMSYNCINSEL 进行的外部同步不清楚

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651639/tms320f28075-external-sync-via-epwmsyncinsel-unclear

器件型号:TMS320F28075

您好!

我们希望通过外部同步来同步两个28075及其 PWM。

一个控制器的同步输出可通过 OUTPUTXBAR 来完成。

另一个控制器上的同步输入不清楚:

参考手册 spruhm9d.pdf (13.14.2.3)中的 EPWMSYNCINSEL 没有真正的说明、只有"+I722"

在图13-49中、EXTSYNCIN1/2连接到输入 X-Bar Input5/6。

在表13-130中、我可以为 EPWM4SYNCIN、EPWM7SYNCIN 和 EPWM10SYNCIN 选择 EXTSYNCIN1/2。

如何为 PWM1选择外部同步(如图15-8所示)?

EPWMSYNCINSEL 位的含义是什么?

提前感谢、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    您无需在中配置 EPWM1同步。 它始终连接到 EXTSYNCIN1。 有关更多信息、请参阅图"时基计数器同步方案4"。 当您对 INPUTXBAR 进行编程时、该信号将自动路由到 EPWM1。 然后、您只需像配置任何其他 PWM 一样配置 PHSEN 寄存器以进行同步。

    EPWMSYNCINSEL 不适用于此器件、在文档中是错误的。 它将从下一版文档中删除。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、好的、感谢您的澄清!