请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 您好!
我们希望通过外部同步来同步两个28075及其 PWM。
一个控制器的同步输出可通过 OUTPUTXBAR 来完成。
另一个控制器上的同步输入不清楚:
参考手册 spruhm9d.pdf (13.14.2.3)中的 EPWMSYNCINSEL 没有真正的说明、只有"+I722"
在图13-49中、EXTSYNCIN1/2连接到输入 X-Bar Input5/6。
在表13-130中、我可以为 EPWM4SYNCIN、EPWM7SYNCIN 和 EPWM10SYNCIN 选择 EXTSYNCIN1/2。
如何为 PWM1选择外部同步(如图15-8所示)?
EPWMSYNCINSEL 位的含义是什么?
提前感谢、
Stephan