This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:DACCTL.RAMPSOURCE 寄存器:最大值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651505/tms320f28035-dacctl-rampsource-reg-max

器件型号:TMS320F28035

您好!

 标题位字段是否接受大于3的#?

SPRUGE5F 文档告诉最大值为3=PWMSYNC4,但该部件有14*ePWM 和7*HRPWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、

    是的、RAMPSOURCE 可以接受来自器件中所有 ePWM 的 PWMSYNC。 对于 N 个 EPWM、最大值应为 N-1。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、
    感谢您的回答。
    让我确认 N 个数字来自 ePWM,对吧? 还是 HRPWM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是 ePWM。