This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 MATLAB 2016与 eZdsp TMS320F28335进行外部模式连接时出错

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650277/error-when-making-external-mode-connection-with-matlab-2016-to-ezdsp-tms320f28335

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

尊敬的所有人:

我使用 Matlab 2016 a、并从 mathwork 安装用于 C2000的所有软件包。

构建成功完成、我使用 CSSV7将生成的程序加载到目标上、它在目标上工作(闪烁二极管)。

 我想通过 Simulink 进行编程和监控、以便专注于外部模式、但我遇到了这个问题。 每次收到此错误时、我都会查看许多论坛、但直到现在都没有答案。

接收到的错误:

构建过程成功完成
无法打开串行端口'\\.\COM3'。 报告的错误代码为:2或0x00000002。 可能的原因包括:
a)目标未通电。
b)指定的端口号不正确。
c)主机不支持指定的比特率。
d)之前的连接未正确关闭。 如果是这种情况、您可能需要重新启动 MATLAB。
执行外部模式 MEX-file 'ext_serial_win32_comm'时出错:
无法连接到目标。 失败的可能原因:
a)目标未开启。
b)目标未连接到您的主机。
c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击"构建"按钮、该按钮会在目标上下载并运行您的应用程序。

原因:
ExtOpenSerialConnection()返回错误。 更多详细信息可在 MATLAB 命令窗口中报告。
组件:Simulink |类别:模型错误
无法连接到'c280x_2833x_adcpwmasynctet_ERT'的'TI Delfino F2833x'目标。
组件:Simulink |类别:模型错误

非常感谢您的帮助。

此致。

Mohamed Amine

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MathWorks R2016a 不支持 CCSv7。 使用 CCSv6、您可能会更幸运。

    processors.wiki.ti.com/.../MatLab_and_CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    我安装 CSSV6以实现兼容性。 当我想生成时、我收到此错误:

     与 USB (COM1)建立连接。 绿色文本。

    您会看到相同的错误:红色文本。  

    eZdsp TMS320F28335的 SW1是制造商配置。

    非常感谢您的回复。

    ###模型的开始构建过程:test1
    代码生成1.
    已用时间:18秒
    ###生成构建文件夹中的代码:C:\Users\Lenovo \Desktop\test_eZdsp\TestM16_20decem\test1_ERT_RTW
    ###为"test1"生成的代码是最新的、因为未找到结构、参数或代码替换库更改。
    ###评估模型中指定的 PostCodeGenCommand
    ###使用工具链:德州仪器(TI) C2000代码生成工具 v6.0.0 | gmake (64位 Windows)
    ###'C:\Users\Lenovo \Desktop\test_eZdsp\TestM16_20decem\test1_ERT_RTW\test1.mk 是最新版本
    ###构建'test1':C:\PROGRA~1\MATLAB \R2016a\bin\win64\gmake -B -f test1.mk ALL

    C:\Users\Lenovo\Desktop\test_eZdsp\TestM16_20decem\test1_ERT_RTW>CD。

    C:\Users\Lenovo \Desktop\test_eZdsp\TestM6_20decem\test1_ERT_RTW>if ""=""(C:\PROGRA~1\MATLAB~2016a\bin\MAT64\gmake -B -f test1.mk)否则(C:\PROGRA 1\MATLAB -2016a\bin\MAT64\gmake -B -b)
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="mw_c28xx_board.obj""mw_c28xx_board.c"
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="mw_c28xx_csl.obj""mw_c28xx_csl.c"
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016A/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="test1.obj""test1.c"
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016A/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="test1_data.obj""test1_data.c"
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="c2833xBoard_Realtime_Support.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c2833xBoard_Realtime_Support.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_Memcopy.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_MemCopy.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_CpuTimers.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_CpuTimers.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_DefaultIsr.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_DefaultIsr.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_GlobalVariableDefs.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_PIECTRL.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_PieCtrl.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_PieVect.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_PieVect.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_sysctrl.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_SysCtrl.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file="DSP2833x_usDelay.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_usDelay.asm
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file="DSP2833x_CodeStartBranch.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_CodeStartBranch.asm
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file="DSP2833x_adc_cal.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_ADC_cal.asm
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="DSP2833x_dma.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_DMA.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="c2833xSchedulerTimer0.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c2833xSchedulerTimer0.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ext_serial_pkt_c2000.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_pkt_c2000.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="datamodify.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/datamodify.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="rtiostream serial_C28x_ext.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/rtiostream_serial_c28x_ext.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ext_serial_utils_c2000.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c
    "C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c、第383行:警告:函数"ExtSetPktWithACK"已声明但从未引用
    "C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c "、第422行:警告:已声明函数"ExtGetPkt"、但从未引用
    "C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c "、第494行:警告:已声明函数"ExtPktPending "、但从未引用
    "C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c "、第587行:警告:已声明函数"ExtOpenSerialConnection"、但从未引用
    "C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_serial_utils_c2000.c "、第635行:警告:函数"ExtCloseSerialConnection"已声明但从未引用
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ext_SVR_C2000.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_svr_c2000.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ext_SVR_serial_transport c2000.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_svr_serial_transport_c2000.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ext_work c2000.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/ext_work_c2000.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="rttiostiostree_serial_interface_c2000.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/rtiostream_serial_interface_c2000.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/rtw/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="rtiostree_utils_c2000.obj" C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/rtiostream_utils_c2000.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016a/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="updown_c2000.obj""C:/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/updown_c2000.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --cla_support=cla0 --silicon_version=28 --define="large_model"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i="large-tex-tex-vtftex-tex-tftfate-ve=-msp_deft -tfloate-ex-intr-insp2_defuldsp/include"-t.cn28 -tex-tex-tex-tex-tftex-tex-tftftex-tftex- float_support=fpu32 -ml -DMMODEL=test1 -DNUSTM=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DO_TARGET_WAIT_ORT_START=0 -DONESTEPFC=1 -DEXT_MODE=1 -DTE_MODE=1 -DTE_MODE=0 -DTE_EN=0 -DTE_EXT_DE=0 -DTE_ENTR=0 -DTE_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_ENTR=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTRIC=0 -DESTR_ENTR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_COUNT_TR_ENTR_ENTR=0 -DMTR_ENTR_TR_ENTRIC=0 -D~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~~~~~~/Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem /Users/LENOVO/Desktop/test_eZdsp/TestM16_20decem/test1_ert_rtw~ -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2016A/toolbox/RTW/targets/common/CAN/blocks/tlc_c -output_file="ERT_main.obj""ERT_main.c"
    "###正在创建独立可执行文件"../test1.out"..."
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 -z -ic:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/lib -stack_size=512 -warn_sections -heap_size=4096 -reread_libs -rom_model -m"test1.map"-l"rts2800_fpu32.lib"--define PWM_sptex=d33x_ram_data_definit.sptex=sp33x_sptex_d28x_sptex_ds.obj = dsp33x_decr.obj = v28x_ds.tex_dsp33x_decr.obr.obj~/Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/rtlib/IQmath_fpu32.lib /Matlab/SupportPackages/R2016a/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c28335.cmd

    "###已创建:./test1.out"
    "###成功生成了所有二进制输出。"

    C:\Users\Lenovo \Desktop\test_eZdsp\TestM16_20decem\test1_ERT_RTW>退出/B 0
    "###调用 postbuild 工具"下载"..."
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/./../../ccs_base/SCRIPT~1/bin/dss.bat C:\PROGRA~1\MATLAB~R2016A/toolbox/supink/exts~1/tics/ccssdemos/RUNPRO~1.JS C:\MATLAB \CCx POR~1\R2016a\toolbox\target\supPOR~1\ticCO/1.335/ticCO/1.ticout.1/ccs~1.ticCO/cc2.ticCO/cc2.ticout.1.tidcx 1.tidcx 1.tick.1.tick.
    ***用户输入:
    目标配置:C:\MATLAB \supPOR~1\R2016a\toolbox\target\supPOR~1\tic2000/ccs_CO~1/F28335~2.ccx
    程序名称:./test1.out
    板名称:未指定(连接到第一个板)
    CPU 名称:未指定(连接到第一个 CPU)

    ***正在启动调试会话...
    ***调试会话名称:Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载 USB Emulator_0/C28xx
    ***板名称:Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载 USB Emulator_0
    *** CPU 名称:C28xx

    ***正在连接至目标...
    ***正在将程序加载到目标...
    ***程序正在运行。

    ***正在断开与目标的连接...

    ***正在终止调试会话...
    ***加载和运行完成。
    "###调用 postbuild 工具完成。"
    ###成功完成模型的构建过程:test1
    构建过程成功完成
    为外部模式启用详细模式。 您可以在模型配置参数>硬件实现>目标硬件资源>外部模式中禁用详细信息。
    无法打开串行端口'\\.\COM1'。 报告的错误代码为:2或0x00000002。 可能的原因包括:
    a)目标未通电。
    b)指定的端口号不正确。
    c)主机不支持指定的比特率。
    d)之前的连接未正确关闭。 如果是这种情况、您可能需要重新启动 MATLAB。
    操作:EXT_CONNECT
    执行外部模式 MEX-file 'ext_serial_win32_comm'时出错:
    无法连接到目标。 失败的可能原因:
    a)目标未开启。
    b)目标未连接到您的主机。
    c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击"构建"按钮、该按钮会在目标上下载并运行您的应用程序。

    原因:
    ExtOpenSerialConnection()返回错误。 更多详细信息可在 MATLAB 命令窗口中报告。
    组件:Simulink |类别:模型错误
    无法连接到'test1'的'TI Delfino F2833x'目标。
    组件:Simulink |类别:模型错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在新主题中发布了此内容: e2e.ti.com/.../651344