尊敬的所有人:
我使用 Matlab 2016 a、并从 mathwork 安装用于 C2000的所有软件包。
构建成功完成、我使用 CSSV7将生成的程序加载到目标上、它在目标上工作(闪烁二极管)。
我想通过 Simulink 进行编程和监控、以便专注于外部模式、但我遇到了这个问题。 每次收到此错误时、我都会查看许多论坛、但直到现在都没有答案。
接收到的错误:
构建过程成功完成
无法打开串行端口'\\.\COM3'。 报告的错误代码为:2或0x00000002。 可能的原因包括:
a)目标未通电。
b)指定的端口号不正确。
c)主机不支持指定的比特率。
d)之前的连接未正确关闭。 如果是这种情况、您可能需要重新启动 MATLAB。
执行外部模式 MEX-file 'ext_serial_win32_comm'时出错:
无法连接到目标。 失败的可能原因:
a)目标未开启。
b)目标未连接到您的主机。
c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击"构建"按钮、该按钮会在目标上下载并运行您的应用程序。
原因:
ExtOpenSerialConnection()返回错误。 更多详细信息可在 MATLAB 命令窗口中报告。
组件:Simulink |类别:模型错误
无法连接到'c280x_2833x_adcpwmasynctet_ERT'的'TI Delfino F2833x'目标。
组件:Simulink |类别:模型错误
非常感谢您的帮助。
此致。
Mohamed Amine