This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:28377D 控制卡和28379控制卡之间是否存在任何巨大差异?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651211/compiler-tms320f28377d-is-there-any-huge-difference-between-28377d-control-card-and-28379-control-card

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、~我想按照 TIDM-1000设计 Vienna 整流器。 但是、我无法购买28377控制卡。 我有28379控制卡。

因此、我想知道这两个 controlCARD 之间有很大的差异、从而导致28379控制卡出现控制错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Xu Hojian"]

    但是、我无法购买28377控制卡。 我有28379控制卡。

    因此、我想知道这两个 controlCARD 之间有很大的差异、从而导致28379控制卡出现控制错误。

    [/报价]

    不可以、您可以很好地使用 F28379D controlCARD、而不是已停产 的 F28377D controlCARD。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    取决于您对巨型的定义。 29379D 具有更好的模拟参考设计、但存在制造错误、并且在某些卡上安装了错误的电阻器(1兆欧姆而不是0.1欧姆)。 开箱即用的28379D 卡的 ADC 响应比28377D 差、即使设计更好。 您必须在该论坛的某个位置找到有关此内容的通知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam 和 Mitja 都是对的。  其他一些意见:
    1) 1) 从一个更改为另一个应该很容易。  唯一可能需要注意的变化是 F28379D 包含一个开关、可在使用3.0V (干净) ADC 基准或3.3V (VDDA) ADC 基准之间进行选择。  这可能会影响软件中的 ADC 转换、但取决于 Vienna 整流器的软件项目。  
    2) 2) 2)您现在购买的所有 F28379D controlCARD 都不应存在 Mitja 评论过的问题。


    谢谢、
    Brett