主题中讨论的其他器件:TIDM-1000
工具/软件:TI C/C++编译器
您好、~我想按照 TIDM-1000设计 Vienna 整流器。 但是、我无法购买28377控制卡。 我有28379控制卡。
因此、我想知道这两个 controlCARD 之间有很大的差异、从而导致28379控制卡出现控制错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好、~我想按照 TIDM-1000设计 Vienna 整流器。 但是、我无法购买28377控制卡。 我有28379控制卡。
因此、我想知道这两个 controlCARD 之间有很大的差异、从而导致28379控制卡出现控制错误。
Gautam 和 Mitja 都是对的。 其他一些意见:
1) 1) 从一个更改为另一个应该很容易。 唯一可能需要注意的变化是 F28379D 包含一个开关、可在使用3.0V (干净) ADC 基准或3.3V (VDDA) ADC 基准之间进行选择。 这可能会影响软件中的 ADC 转换、但取决于 Vienna 整流器的软件项目。
2) 2) 2)您现在购买的所有 F28379D controlCARD 都不应存在 Mitja 评论过的问题。
谢谢、
Brett