This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:无法访问 Launchpad F28379xD 中的第三通道 DAC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649790/launchxl-f28379d-no-access-to-third-channel-dac-in-launchpad-f28379xd

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

我正在尝试为有源谐波适配器的双同步基准帧 PLL 制定算法、我将需要三相电压信号、我稍后可以处理该信号以计算频率。 我曾想过通过我在该 Launchpad 中的3个 DAC 输出生成3个正弦波、 但是、在检查和浏览 launchpad 原理图后、只有两个 DAC 输出(我认为应该是3个)、即使 launchpad 框显示的数字为3个、我也可以访问它们。 我缺少的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aakash、

    你是对的。 此 LaunchPad 并不是所有三个 DAC 模块都输出到 BoosterPack 接头上的引脚。 您可以访问 J8-1和 J8-2以及 J4-1和 J4-2上的一些基于 PWM 的 DAC。

    您还可以看到、盒子确实显示有3个 DAC 输出、但它指的是可用的器件功能、不一定是 LaunchPad 本身上的功能。

    如果基于 PWM 的 DAC 不够用、我建议改用 controlCARD (TMDSCNCD28379D)或定制 PCB。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的抬头显示。 我认为 PWM DAC 应该足够了。 我将介绍使用这4个引脚的所有器件示例、然后尽早与您联系。 但谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 我很乐意提供帮助。 如果您有任何其他问题、请随时再次发帖。