请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D
我正在尝试为有源谐波适配器的双同步基准帧 PLL 制定算法、我将需要三相电压信号、我稍后可以处理该信号以计算频率。 我曾想过通过我在该 Launchpad 中的3个 DAC 输出生成3个正弦波、 但是、在检查和浏览 launchpad 原理图后、只有两个 DAC 输出(我认为应该是3个)、即使 launchpad 框显示的数字为3个、我也可以访问它们。 我缺少的东西。