This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:ADC 非线性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648228/tms320f2811-adc-non-linearity

器件型号:TMS320F2811

我对 TMS320F2811有一些问题、大约40%的生产批次在 ADC 读数上呈现出主要的非线性。

请参见下图:

所有糟糕的 PCB 都具有完全相同的行为。 我们在每个 PCB 上都有相同的软件(好的和坏的)。 十六进制值通过调试器(12位)直接来自 ADCRESULT5寄存器。

有什么可以解释的呢?

谢谢、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我认为我以前没有看到过这种行为。  您是否能够对 ADC 引脚附近的输入信号进行示波器、以确保不存在可能使信号失真的组件?

    您能否描述一下相对于曾经构建过的良好 PCB 数量、有多少个故障?  例如、这是20次故障还是几百次良好的构建?

    您是否能够在合格电路板和不良电路板之间交换 F2811器件、以确认故障是由 F2811引起的?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如需了解相关信息、请访问:

    器件/批次编号:TMS320F2811PBKA CG-72C2F6W、我们的故障率约为60%

    器件/批次编号: TMS320F2811PBKA CG-72C07FW 故障率约为10%

    是的、我在输入引脚处探测信号、它是正确的。 直流电源(电压校准器簧式 R8801)和 DSP 之间只有一个 RC 滤波器。

    现在、通过对大约160个电路板进行编程、我们有61个电路板出现了非线性问题。 我们下周还有200个编程。

    是的、我将换用损坏的电路板上的 F2811器件。  我们订购了一批具有不同批号的新 F2811来进行交换。

    谢谢、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们替换了 PCB 上的4个 DSP。 以下是之前的结果:

    在同一电路板上更换 DSP 之后

    此问题可能影响哪个批次/批次?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    感谢您执行该实验。 您能否确认 ADC 时钟配置为介于1MHz 和25MHz 之间?

    如果时钟配置在该范围内、我建议联系您的经销商或当地的 TI 销售办事处、将一些可疑器件退回 TI 进行评估。 这种行为是不可预料的、因此我无法解释为什么这些器件具有如此差的线性度。

    Tommy