This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:在观察窗口中添加 pid_Iq &pid_spd

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648266/ccs-drv8301-69m-kit-add-pid_iq-pid_spd-to-the-watch-window

器件型号:DRV8301-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

有人能解释一下如何添加 pid_iq (Kp、Ki、Kd……) 和 pid_spd (Kp、Ki、KD...) 从 ctrl.c 到观察窗口?

就像这样。

提前感谢
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您的提问。 此主题已分配给 C2000专家、应尽快回复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 F28069的 lab01~lab10、在表达式窗口中使用 ctrlHandle->pid_ID 和 ctrlHandle->pid_spd。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!