This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:通过 SPI 将 C2000与5V 器件连接

Guru**** 2581165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649292/tms320f28062-connect-c2000-with-5v-device-via-spi

器件型号:TMS320F28062

您好、香榭丽舍

我的客户正在使用 F28062设计牵引控制板。 在其系统中、有一个 SPI 从器件(5V 供电)连接到 C2000 (主器件)。 MOSI 线路为3.3V、可由 SPI 从器件接受。 希望了解限流电阻器是否可用作电平转换器电路、如下所示。

如果禁用 C2000 GPIO 的内部上拉电阻器、并且限流电阻器可以共享1.5V 电压、并且还可以使用内部钳位二极管、则该解决方案看起来是可行的。 您是否愿意帮助检查此简单的5V 至3.3V 电平转换器是否可以实现此方法? 如果是、那么合适的电阻值是多少?

谢谢。

此致、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    年轻、
    此配置不是我们支持的配置。 内部 ESD 二极管不用于连续运行、我们也没有验证这种情况。 此外、用户将需要确保 F28062的3.3V 之前从未为5V 电源供电。 我建议使用简单的电平转换器 IC。 TI 提供了许多解决方案、它们消除了使用分立式解决方案可能导致的任何潜在问题。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    感谢您的解释。
    我将与客户交谈。
    谢谢。

    年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    客户按如下方式改进了电平转换器电路。 添加了外部肖特基二极管、以将输入信号钳位到3.3V、还添加了电阻分压器来共享电压。

    您认为这是可行的吗?  

    谢谢。

    此致、

    年轻