请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE工具/软件:Code Composer Studio
我目前正在使用28069 launchpad。 我需要生成频率为50Hz 的正弦波。 我已经介绍 了 controlSUITE 中的 SGEN1库。 它适用于28xx。 它是否适用于28069?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我目前正在使用28069 launchpad。 我需要生成频率为50Hz 的正弦波。 我已经介绍 了 controlSUITE 中的 SGEN1库。 它适用于28xx。 它是否适用于28069?
[引用用户="Rupak Chakraborty"]
我目前正在使用28069 launchpad。 我需要生成频率为50Hz 的正弦波。 我已经介绍 了 controlSUITE 中的 SGEN1库。 它适用于28xx。 它是否适用于28069?
是的。
此致、
David