This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648991/ccs-ccs

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我目前正在使用28069 launchpad。 我需要生成频率为50Hz 的正弦波。 我已经介绍 了 controlSUITE 中的 SGEN1库。 它适用于28xx。 它是否适用于28069?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Rupak Chakraborty"]

    我目前正在使用28069 launchpad。 我需要生成频率为50Hz 的正弦波。 我已经介绍 了 controlSUITE 中的 SGEN1库。 它适用于28xx。 它是否适用于28069?

    [/报价]

    是的。

    此致、

    David