This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S、USB

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647740/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s-usb

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 F28377S 上进行 USB 编程。 我的问题是、是否允许客户减少、更改或修改 C2000Ware 中的 USB 库。 我的目标是在使用以满足我们公司的更高质量要求之前、先减少 USB 数量、然后测试 USB 功能。

安装 C2000Ware 后、USB 库位于 C:\ti\c2000Ware_1_00_02_00\libraries\communications\USB\f2837xs 中。 有 USB 源代码和 USB CCS 工程用于创建库 usblib.lib。

我从 CCS USB 项目中剪切一个 C 文件、例如 usbdaudio.c、然后从链接的资源中删除 usbdaudio.c。

 

在这些我构建的 USB 库项目之后、该项目仍然会创建 usbdaudio.obj、如下所示:

这意味着我无法从项目中删除 usbdaudio.c。

如何减少 USB 库中的某些 c 文件(函数)? 客户是否不允许修改此 USB 库?

提前感谢您。

史莲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHI Lian Zhao、您好!

    我尝试删除同一个文件、然后重建了 USBlib。 该工程不会创建 usbdaudio.obj。

    您清理或重建项目是否正确?

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh