This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不能在 ccs7编辑窗口中使用"*"

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648863/can-not-use-in-ccs7-edit-window

您好:

使用 ccs7.0时,编辑窗口中存在问题

问题如下所示:

speedAD_temp indenfy 错误。

 

我已经定义了微 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz 和 极点、如下所示:

和头文件包括:

我的故障异常程序是什么?  还是编译器问题?

我发现,我不能使用“*”  。

最恰当的考虑

hunk fu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码没有任何错误、除了在头文件"IQmathLib.h"中定义了 MATH_TYPE。  注释掉代码中的定义、并确保仅在头文件中将其设置为 IQ_Math。

    此致、

    Richard