This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:什么

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648275/ccs-what

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试使用 YO Multi I2C、使用了 SF20 * 7ea。

但我遇到了一个大问题。 我想、它可能 是仲裁丢失中断。 但我无法处理它。

绿色- SCL

黄色- SDA

顶部 PIC。 正常脉冲。底部有问题。  

"에러구간"<<< 这一点 是问题点。   这个问题是否有任何解决方案?

我 使用了28377D (主器件)、SF20 * 7ea (从器件)、100kHz I2C 时钟、

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驻车、

    很抱歉、您的问题非常模糊。

    什么是 SF20 * 7ea?

    您的帖子声称已附2张图片。 我在帖子中看不到这些图片。

    此致、

    曼诺伊