请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在尝试使用 YO Multi I2C、使用了 SF20 * 7ea。
但我遇到了一个大问题。 我想、它可能 是仲裁丢失中断。 但我无法处理它。
绿色- SCL
黄色- SDA
顶部 PIC。 正常脉冲。底部有问题。
"에러구간"<<< 这一点 是问题点。 这个问题是否有任何解决方案?
我 使用了28377D (主器件)、SF20 * 7ea (从器件)、100kHz I2C 时钟、
谢谢。