This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TMS320F2812最佳编译器?

Guru**** 2579355 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647960/compiler-tms320f2812-best-compiler

主题中讨论的其他器件:TMS320F2812C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我目前正在从事 TMS320F2812应用。 我以前 使用的是 F28335、F28069 、现在使用 的是 F28779……

我喜欢并知道要使用的最佳编译器是6.4.12、还是  最好使用较旧版本?

是否有一个库和/或选项 可以增强代码以  在此 DSP 上实现最高效的计算时间?

我目前正在使用 IQ 进行快速计算、并想知道使用 IEEE 浮点有何风险...

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user4565873]我喜欢并知道要使用的最佳编译器是6.4.12还是  更好地使用旧版本?

    版本6.4.x 系列的版本不再得到有效支持。  您应该考虑使用版本16.9.6.LTS、这是16.9.x.LTS 系列版本中的最新版本。  有关更多背景信息、请参阅文章 编译器版本号及其含义

    [报价 USER="user4565873 "]是否有一个库和/或选项 可以增强代码以  在此 DSP 上实现最高效的计算时间?[/QUERPLET]

    关于编译器、请参阅文章 C28x 代码生成提示和技巧。  至于库、您应该了解 C2000Ware

    [引用 user="user4565873"]I m 当前使用 IQ 进行快速计算,并想知道使用 IEEE float 会带来什么风险...[/quot]

    TMS320F2812没有浮点指令。  因此、浮点运算是通过调用编译器 RTS 库中的函数来计算的。  这很昂贵。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我有我的全部答案...
    还有一个问题是 C2000Ware。 可作为 zip 文件使用? exe 不会通过我的防病毒程序...

    谢谢,此致,
    皮埃尔-阿克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译器团队不支持 C2000Ware。  请在 C2000器件论坛中开始新主题。 或者、如果您愿意、我可以将此主题移至该论坛。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您、如果您将我的问题移至此主题的最佳论坛、那将会非常好

    谢谢、此致、

    皮埃尔-阿克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃尔-阿克斯

    C2000Ware 仅作为 EXE 提供。 您可以通过云资源管理器 http://dev.ti.com/tirex/#/下载软件包(我认为是 zip)

    为了获得最佳安装体验、我仍然建议您将其安装(或将其安装到另一台 PC 上并复制)。
    一些防病毒软件将其显示为假阳性、您可以安全地添加 C2000Ware 作为病毒扫描程序的例外。

    此致
    Chris