工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我目前正在从事 TMS320F2812应用。 我以前 使用的是 F28335、F28069 、现在使用 的是 F28779……
我喜欢并知道要使用的最佳编译器是6.4.12、还是 最好使用较旧版本?
是否有一个库和/或选项 可以增强代码以 在此 DSP 上实现最高效的计算时间?
我目前正在使用 IQ 进行快速计算、并想知道使用 IEEE 浮点有何风险...
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我目前正在从事 TMS320F2812应用。 我以前 使用的是 F28335、F28069 、现在使用 的是 F28779……
我喜欢并知道要使用的最佳编译器是6.4.12、还是 最好使用较旧版本?
是否有一个库和/或选项 可以增强代码以 在此 DSP 上实现最高效的计算时间?
我目前正在使用 IQ 进行快速计算、并想知道使用 IEEE 浮点有何风险...
谢谢!
[引用 user="user4565873]我喜欢并知道要使用的最佳编译器是6.4.12还是 更好地使用旧版本?
版本6.4.x 系列的版本不再得到有效支持。 您应该考虑使用版本16.9.6.LTS、这是16.9.x.LTS 系列版本中的最新版本。 有关更多背景信息、请参阅文章 编译器版本号及其含义。
[报价 USER="user4565873 "]是否有一个库和/或选项 可以增强代码以 在此 DSP 上实现最高效的计算时间?[/QUERPLET]
关于编译器、请参阅文章 C28x 代码生成提示和技巧。 至于库、您应该了解 C2000Ware。
[引用 user="user4565873"]I m 当前使用 IQ 进行快速计算,并想知道使用 IEEE float 会带来什么风险...[/quot]
TMS320F2812没有浮点指令。 因此、浮点运算是通过调用编译器 RTS 库中的函数来计算的。 这很昂贵。
谢谢、此致、
乔治
编译器团队不支持 C2000Ware。 请在 C2000器件论坛中开始新主题。 或者、如果您愿意、我可以将此主题移至该论坛。
谢谢、此致、
乔治