This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:TMS320F28375D

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647288/rtos-tms320f28379d-tms320f28375d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的支持人员:

我使用 sci_loopback_interrupt_CP01示例、它工作正常。

但是、当我使用(CCS7.1、编译器 v16.12.0.STS、XDSTool 3.32.2.25_Core)将相同的代码放入 RTOS 2.16.14项目时 、所有这些代码都已编译良好、但更改 ScicRegs 的命令不执行任何操作。 我在 SCIC_Fifo_init()函数中进行分步操作,并在“寄存器”中查看 ScicRegs 的先前值。 (所有值等于0)。

我已验证 ScicRegs 是否放置在内存中的正确位置

这种行为的原因可能是什么?

谢谢、Sabina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabina、

    是否可以确保 CpuSysRegs.PCLKCR7寄存器已正确配置、以打开 SCI-C 的时钟?

    惠特尼