This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2579735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646909/ccs-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在使用 Code compress Studio 6.2.0.50

在一般窗口中,输出格式显示为禁用。

我正在尝试调试代码、但输出格式未显示为 elf 格式。

请就此向我提供帮助。

谢谢!

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    您能否提供您所看到问题的屏幕截图?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    这里有两个问题。 第一个是编译器版本(15.12.3 LTS)不支持 ELF。 第二个是适用于您的 CCS 版本(6.2.0)的项目管理器、也不支持适用于 C2000的 ELF。 建议将您的 CCS 版本更新为最新版本(CCSv7.3.0)、因为该版本支持用于 C2000的 ELF、并且附带支持 ELF (16.4.4)的编译器版本。

    请注意、如果您希望等待、下周将发布 CCSv7.4.0

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    感谢您的回复、以及使用我的现有设置进行调试的步骤是什么。
    如果您有任何想法、这可能会对我大有帮助。

    谢谢!

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    如果您已转到 CCSv7并询问如何使用 CCS 开始调试、我建议您查看下面的 C2000 CCS 技术讲座。 虽然所使用的器件与您的器件不同、但其概念是相同的、应有助于您入门:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    Ki