This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SolarLib.pdf 问题

Guru**** 2580315 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647150/solarlib-pdf-problem

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好、自然频率的结果是否错误? 以下两个文档不相同。

C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\solar\v1.2 P70

现在使用稳定时间为30ms、误差范围为5%、阻尼比为
0.7我们可以得到的自然频率为119.014、然后再进行回代、我们得到了
Kp 166.6 p K 和 Ki 27755.55

sprabt4a.pdf P5.

使用30ms 的稳定时间、5%的误差带和0.7的阻尼比、自然频率为158.6859
然后返回代入、您得到 Kp = 222.1603、Ki = 25181.22。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sprabt4a.pdf P5.

    使用30ms 的稳定时间、5%的误差带和0.7的阻尼比、自然频率为158.6859
    然后返回代入、您得到 Kp = 222.1603、Ki = 25181.22。

    是正确的值、请参阅 C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\solar\v1.2

    spll_coeff_compute.xlsx 了解详情。

    需要更正另一个文档。

    此致
    Manish