This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35x - EPI 主机总线16位主机总线

Guru**** 2538140 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739978/f28m35h52c-f28m35x---epi-host-bus-16bit-host-bus

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

你(们)好

 我使用 F28M35 在16位主机模式。上建立2个 SRAM

  我不知道如何配置一些分段引脚。  

  例如 ,EPI0S36 --A11---- Pb7_GPIO15

 请访问 hw_gpio.h

#define GPIO_PCTL_PB7_M             0xF0000000 // PB7掩码
#define GPIO_PCTL_PB7_NMI           0x40000000 // PB7上的 NMI
#define GPIO_PCTL_PB7_MIIRXD1       0x70000000 // PB7上的 EMAC MIIRXD1
#define GPIO_PCTL_PB7_I2C0SCL       0xD0000000 // PB7上的 I2C0SCL
在          PB7上#define GPIO_PCTL_PB7_U1RX 0xE0000000 // U1RX
#define GPIO_PCTL_PB7_SSI1FSS       0xF0000000 // PB7上的 SSI1FSS

 

 没有 下述定义;

#define GPIO_PCTL_PB5_EPI0S22       0x00800000 // PB5上的 EPI0S22

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5358342、

    这些定义似乎是无意中遗漏到 hw_gpio.h 文件中的。 EPI 函数为 MUX 选择8、因此您可以将其添加到 hw_gpio.h 中以访问 EPI0S36:

    #define GPIO_PCTL_PB7_EPI0S36 0x8000000 // PB7上的 EPI0S36

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回复 。 我做了 建议,你 让我很高;

    HWREG (GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_PCTL)= GPIO_PCTL_PB4_EPI0S23 |
                                              GPIO_PCTL_PB5_EPI0S22|
                GPIO_PCTL_PB6_EPI0S37|
                GPIO_PCTL_PB7_EPI0S36;

    另一个引脚也是这样、但它不能正常工作。下面是我的项目、它基于"EPI_SRAM_8bit.c"、该文件在控制套件。中找到、问题是我无法 在 SRAM 中读取或写入。

    我对 SRAM 的需求基于  F28M35x ConcertoTm微控制器中的表5-49。

    内部
    main (空)

       //禁用保护
       HWREG (SYSCTL_MWRALLOW)= 0xA5A5A5;

       //为75MHz - M3和150MHz - C28x 设置主时钟树
       SysCtlClockConfigSet (SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_M3SSDIV_2 | SYSCTL_USE_PLL |
                            (SYSCTL_SPLLIMULT_M & 0x0F);

    #ifdef _flash
    //将时间关键代码和闪存设置代码复制到 RAM
    //这包括以下函数: InitFlash();
    // RamfuncsLoadStart、RamfuncsLoadSize 和 RamfuncsRunStart
    //符号由链接器创建。 请参阅器件.cmd 文件。
       memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);

    //调用闪存初始化以设置闪存等待状态
    //此函数必须驻留在 RAM 中
       FlashInit();
    #endif

       //启用 EPI 和 GPIO 端口的时钟
       SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_EPI0);

       SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
       SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOC);
       SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOD);
       SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOE);
       SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
       SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOG);
       SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOH);
       SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOJ);

       //为 EPI 管脚配置 GPIO 设置。
       SetPortControl();

       GPIODirModeSet (GPIO_PORTB_BASE、
                (GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7)、
                GPIO_DIR_MODE_HW);

       GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTB_BASE、
                  (GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7)、
                        GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

       GPIODirModeSet (GPIO_PORTC_BASE、
                (GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7)、
                GPIO_DIR_MODE_HW);

       GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTC_BASE、
                  (GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7)、
                        GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

       GPIODirModeSet (GPIO_PORTD_BASE、
                (GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_7)、
                GPIO_DIR_MODE_HW);

       GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTD_BASE、
                  (GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_7)、
                        GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

       GPIODirModeSet (GPIO_Porte _BASE、
                (GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5)、
                GPIO_DIR_MODE_HW);

       GPIOPadConfigSet (GPIO_Porte _BASE、
                  (GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5)、
                        GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

       GPIODirModeSet (GPIO_PORTF_BASE、
                (GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6)、
                GPIO_DIR_MODE_HW);

       GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE、
                  (GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6)、
                        GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

       GPIODirModeSet (GPIO_PORTG_base、
                (GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1_GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6)、
                GPIO_DIR_MODE_HW);

       GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTG_base、
                  (GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1_GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6)、
                        GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

       GPIODirModeSet (GPIO_Porth_BASE、
                (GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 |
                GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7)、
                GPIO_DIR_MODE_HW);

       GPIOPadConfigSet (GPIO_Porth_BASE、
                  (GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 |
                  GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7)、
                        GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

       GPIODirModeSet (GPIO_PORTJ_BASE、
                (GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 |
                GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5)、
                GPIO_DIR_MODE_HW);

       GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTJ_BASE、
                  (GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 |
                  GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5)、
                        GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

       //使用 GPIO 等 EPI31并将其连接到存储器的 A20引脚。
     //  GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTG_base、GPIO_PIN_7);
     // GPIOPinWrite (GPIO_PORTG_base、GPIO_PIN_7、GPIO_PIN_7);

       //设置16位 HostBus 模式。
       EPImodeSet (EPI0_BASE、EPI_MODE_HB16);

       //将时钟分频器设置为1 (2分频)。 在此 EPI 频率下、帧速率将为37.5MHz (M3-Frq/2)。
       EPIDividerSet (EPI0_BASE、0x2);

       //读取等待状态= 0
       //写入等待状态= 0
       //地址和数据不复用(ADNOMUX = 0x1)。
       EPIModeSet (EPI0_BASE、EPI_MODE_HB16);
       EPIConfigHB16Set (EPI0_BASE、(EPI_HB16_MODE_ADDEMUX | EPI_HB16_WRWAIT_0|EPI_HB16_BSEL |    EPI_HB16_RDWAIT_0)、0);

       EPIAddressMapSet (EPI0_BASE,(EPI_ADDR_RAM_SIZE _256MB | EPI_ADDR_RAM_BASE_6));

       //字访问模式被启用。
       // EPI0S30用作 CSN/CEN
       HWREG (EPI0_BASE + EPI_O_HB16CFG2)= EPI_HB16CFG2_CSCFGEXT |EPI_HB16CFG2_CSCFG_CS;

       //初始化变量。
       test_fail_cnt = 0;
       test_cnt = 0;

       while (1)
       {
      //递增测试计数号
           test_cnt++;

           GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_7、0);

      //简单的读/写访问(半字)。
      test_fail_cnt += mem_read_write ();

      //不同的数据类型访问。
           test_fail_cnt += mem_data_size ();

      //存储器访问在数据线上具有0 -> 1 -> 0模式。
           test_fail_cnt += mem_data_walk ();

           //存储器访问可切换地址行的所有位。
           test_fail_cnt += mem_addr_walk ();

           //驱动'1' EPI0S31/A20以访问更高的内存
           GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_7、1);

      //简单的读/写访问(半字)。
      test_fail_cnt += mem_read_write ();

      //不同的数据类型访问。
           test_fail_cnt += mem_data_size ();

      //存储器访问在数据线上具有0 -> 1 -> 0模式。
           test_fail_cnt += mem_data_walk ();

           //存储器访问可切换地址行的所有位。
           test_fail_cnt += mem_addr_walk ();
       }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5358342、

    恐怕我无法对您的设置进行心理仿真。

    您能描述一下您观察到的一些具体行为吗?  您能否对 SRAM 引脚进行检测、以查看信号是否按预期工作?  您可以将引脚活动与 数据表TRM 中的波形图进行比较

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有 具体描述问题。现在、我已经了解了 SRAM 引脚、发现了两个问题。  

    第一个是 We 的信号 是 CS0 。的相位超前信号  

    第二个是连接 A11的引脚 、没有信号波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5358342、

    We 和 CS 转换中的某些相位差通常是可以接受的、因为异步存储器接口将在 CS、WR 或 RD 重叠置为有效时开始传输。  需要注意的是、地址信号在 CS 和 WR 或 RD 置为有效之前有效、CS 和 WR 或 RD 信号置为有效的时间足以锁存数据。

    您能否检查 CSCFGEXT、CSCFG 设置?  A11仅在 EPI0S36上的某些组合下可用、我无法解码您使用的值:

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查 CSCFGEXT、CSCFG 设置是否为0x7。  同时,EPIO37-A12具有相同的设置,但 工作正常。

    ,我尝试根据步骤检查将 A11连接到网络上的 PB7引脚。(PB7-A11;PB6-A12)。PB7未连接任何设备。

    但 PB7的电平始终为低电平(0)。 可以帮助我找到导致问题的原因吗?

        GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_7);
           GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_7、0); // LD3打开
           for (ulLoop = 0;ulLoop < 275000;ulLoop +); //延迟
           GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_7、~0); // LD3关闭
           for (ulLoop = 0;ulLoop < 275000;ulLoop +); //延迟
           GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_6);
           GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_6、0); // LD3打开
           for (ulLoop = 0;ulLoop < 275000;ulLoop +); //延迟
           GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_6、~0); // LD3关闭
           for (ulLoop = 0;ulLoop < 275000;ulLoop +); //延迟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了问题的解决方案,即引脚 PB7一直处于低电平(0),因为它是 LOCK。
    当我使用过程"GPIOPinUnlock (GPIO_PORTB_BASE、0x90);"时、引脚工作。

    但是 EPI 无法正常工作,所以当我将地址设置为0x60000000时,CCS 中的内存浏览器无法看到任何变化

    特性
    MEM_READ_WRITE (空)

    unsigned short mem_rds;
    unsigned short mem_wds;
    短接* XMEM_ps;
    int i;
    //写入数据
    XMEM_ps =(短整型*) 0x60000000;
    //------------------------------
    //填充存储器
    //------------------------------
    MEM_WDS = 0x3456;
    对于(i=0;i < MEM_SIZE;i++)

    *XMEM_ps++= mem_WDS;
    MEM_WDS += 0x1111;



    ///----------------------
    //验证内存
    ///----------------------
    MEM_WDS = 0x3456;
    XMEM_ps =(短整型*) 0x60000000;
    对于(i=0;i < MEM_SIZE;i++)

    MEM_RDS =* XMEM_ps;
    if (mem_rds!= mem_wds)

    退货(1);

    XMEM_ps++;
    MEM_WDS += 0x1111;

    返回(0);






    下面是设置 EPI-16-bit-host-0bus;我找不到是什么问题导致了它?

    //设置16位 HostBus 模式。
    EPImodeSet (EPI0_BASE、EPI_MODE_HB16);
    //将时钟分频器设置为1 (2分频)。 在此 EPI 频率下、帧速率将为37.5MHz (M3-Frq/2)。
    EPIDividerSet (EPI0_BASE、0x2);
    EPIModeSet (EPI0_BASE、EPI_MODE_HB16);
    EPIConfigHB16Set (EPI0_BASE,(EPI_HB16_MODE_ADDEMUX | EPI_HB16_WRWAIT_1 | EPI_HB16_RDWAIT_1),0);
    EPIAddressMapSet (EPI0_BASE,(EPI_ADDR_RAM_SIZE = 256MB | EPI_ADDR_RAM_BASE_68|EPI_ADDR_PER_BASE_E);
    HWREG (EPI0_BASE + EPI_O_HB16CFG2)=(EPI_HB16CFG2_CSCFGEXT |EPI_HB16CFG2_CSCFG_ADC);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5358342、

    了解 GPIO 锁定状态令人印象深刻。 我根本没有想到这一点。

    我是否正确理解了在对0x60000000存储器空间执行读取或写入操作时、已确认 EPI 引脚按预期切换、但器件和 CCS 存储器窗口无法读回正确的值?

    是否可以创建 while (1)循环来读回单个地址、以查看当 RD 有效时存储器是否使用数据总线上的值进行响应?
    如果不是、请尝试将读取和写入等待设置为支持的最大值、以查看其是否得到改善。

    如果仍然无法正常工作、您能告诉我们您正在使用哪种存储器器件吗?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我很感激你总是有耐心来满足我的要求。

    今天,用于连接 CS0的 SRAM1正在工作。 我可以写入一个特殊日期、然后在同一存储器地址中读取正确的日期。

    1: CCS 存储器窗口无法读回 正确的值。

    2:、当我。连接 CS2。的 SRAM2时、芯片将处于复位周期(连接 XRS 和 ARS 的引脚将在短时间内处于低电平)。CS2连接 PE4-GPIO28 μ F  

    现在,我还没有找到解决问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user5358342]今天,用于连接 CS0的 SRAM1正在工作。 我可以写入一个特殊日期、然后在同一存储器地址中读取正确的日期。

    1: CCS 存储器窗口无法读回 正确的值。[/quot]

    CCS 通过您正在调试的 CPU 访问 SRAM 来填充存储器窗口。  如果您能够通过程序执行来访问 SRAM、则应该能够在程序的同一时刻(例如、在一个断点处)通过 CCS 读取存储器内容。  如果访问0x60000000处的存储器空间、请确保已选择 Cortex_M3:

    [。用户="user5358342]2:当我要使用连接 CS2的 SRAM2。时,芯片将处于复位周期(连接 XRS 和 ARS 的引脚将在短时间内处于低电平),CS2将连接 PE4-GPIO28 μ F  

    现在,我没有找到问题的解决方案。

    访问不同的 CS 存储器空间时不应存在任何显著差异。
    您能否 测量 XRSn 脉冲持续时间?
    XRSn 自行切换的常见原因是看门狗超时、电源偏移和缺少时钟检测。  检查 XRSn 切换是否重复。  如果是、可能是看门狗或缺少时钟。  如果 XRSn 只在特定序列发生、请检查电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题是它仍然不起作用。

    第二个问题得到解决。 答案是 第二个 SRAM 的大小 设置得太少、所以当我写入的数据多于设置时、芯片将被复位。

    现在,我可以在 SRAM1和 SRAM2中读取和写入数据。

    但 该过程在 master-M3中工作,我希望该过程可以在 control-C2。中工作

    我n‘t 了以下错误,但我不知道如何 解决这个问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5358342"]

    第一个问题是它仍然不起作用。

    CCS 中的虚线意味着存储器区域未配置为可见性。  此信息包含在目标配置 GEL 文件中。  您可以从 CCS Debug 视图中查看 GEL 文件、方法是选择目标内核(本例中为 M3)和 Tools >> GEL Files。

    您可以使用有关0x60000000地址空间的信息更新 CCS 存储器映射、也可以完全绕过 CCS 存储器映射功能。

    要绕过该功能,请注释掉 START()中除 MapOff 外的所有 Memory Map 函数调用:

    热菜单启动()
    {
    /*加载 CortexM3_util.gel 文件*/
    GEL_LoadGel ("$(GEL_file_dir)/CortexM3_util.gel");
    
    GEL_MapOff ();
    /*
    GEL_MapReset();
    GEL_MapOn();
    F28M35H52C1_Memory_Map ();
    */
    } 

    若要添加0x60000000的定义、请修改 F28M35H52C1_Memory_Map 函数以包括:

    GEL_MapAddStr (0x60000000、0、 ,"R|W",0); /* EPI CS0 

    [引用 user5358342]\n 现在,我可以在 SRAM1和 SRAM2中读取和写入数据。

    但 该过程在 master-M3中工作,我希望该过程可以在 control-C2。中工作

    我n‘t 了以下错误,但我不知道如何 解决这个问题。

     

    [/报价]
    我无法识别此错误。  您能描述一下您是如何到达的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、我已经按照您的方式进行了一些测试,但第一个问题不是解决方案。我只将过程下载到 M3_0而不是 C28xx。

    2、第二个问题的原因是错误配置。
    3、新的问题是我希望 C28XX 驱动两个 SRAM,但我不知道是否可以为 M3中使用的 API 使用原型。
    例如:

    extern void GPIODirModeSet (无符号长整型 ulPort、无符号字符 ucpins、
    unsigned long ulPinIO);
    extern unsigned long GPIODirModeGet (unsigned long ulPort、unsigned char ucPin);
    extern void EPIModeSet (无符号长整型 ulBase、无符号长整型 ulMode);
    extern void EPIDividerSet (无符号长整型 ulBase、无符号长整型 ulDivider);
    4、我已经连接到测试引信、但遇到了错误
    说明资源路径位置类型
    gmake:***[startup_ccs.obj]错误1dma_ram_to_ram_c28C/C++问题
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。dma_ram_to_ram_c28C/C++问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您的解决方案很棒, 我可以在 CCS 中看到内存0x6000 0000的变化。谢谢!

    2.

    我想 使用 driverlib.lib 、因此我要将文件复制到 c28的项目中。

    EPI_C28.c 是 EPI 的配置。  

    startup_ccs.c 和 internalLB_spi.c 是 controlSUITE 复制的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5358342、

    M3内核中的 driverlib 函数与 C28x 不兼容、因此您不能在 C28x 项目中包含.lib 并重复使用相同的 API。

    相反、C28x 使用位字段标头编程样式、允许您操作各个寄存器字段。 请参阅 controlSUITE 中的控制示例。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,问题得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个新问题,现在我可以使用 C28访问 SRAM,

    CCS 存储器映射显示的错误并不是每个数据都显示出来,但当我读取数据“1、2、3、4、5……”时,这是正确的 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5358342、

    您使用什么数据格式来查看存储器? 您可以尝试其他吗?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5358342、

    自上次更新以来已经有一段时间了。 我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题已锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    Tommy