This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:tms320f28386d

Guru**** 2579195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183591/tms320f28386d-tms320f28386d

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我正在尝试切换 CPU1内核中的引脚、当我进行全运行时、它会在以下错误函数处停止、

我无法理解为什么会发生这种情况、以及参数 filename 和 line 到底是什么。  

void __error__(字符*文件名,uint32_t 行)

ESTOP0;

谢谢、此致

K.Aravind、

9848992750。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Aravind:

    感谢您的提问。 我将首先解释这些参数、这将有助于调试__error__调用的原因。

    如果将参数"filename"和"line"添加到"Watch Expressions"窗口、您将看到哪个文件名导致错误、以及该文件名中的哪个行号导致错误。 如果您不想将它们添加到"Watch Expression"窗口、也可以将鼠标悬停在 Code Composer Studio 中的每个窗口上以查看它们。

      

    这将有助于您调试问题所在。


    此致、
    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince、

    这对我有所帮助。