请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28386D 您好!
我正在尝试切换 CPU1内核中的引脚、当我进行全运行时、它会在以下错误函数处停止、
我无法理解为什么会发生这种情况、以及参数 filename 和 line 到底是什么。
void __error__(字符*文件名,uint32_t 行)
{
ESTOP0;
}
谢谢、此致
K.Aravind、
9848992750。