This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:CAN't Run Target CPU:(错误-1156 @ 0x8050)器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"#39;Yes'强制器件唤醒并重试此操作。 选择'No'重试

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610992/f28m36p63c2-can-t-run-target-cpu-error--1156-0x8050-device-may-be-operating-in-low-power-mode-do-you-want-to-bring-it-out-of-this-mode-choose-yes-to-force-the-device-to-wake-up-and-retry-the-operation-choose-no-to-retry-the

器件型号:F28M36P63C2

无法运行目标 CPU:
(错误-1156 @ 0x8050)
器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制器件唤醒、然后重试此操作。 选择"否"以在不唤醒器件的情况下重试此操作。
(仿真包6.0.628.3)

我在电路板上使用 F28M36器件已经工作了几个星期、突然我无法刷写 C28侧的内容(我仍然可以刷写 Cortex M3侧的内容)。  CSS7  版本:7.2.0.00013。 错误消息是...我已经尝试擦除 M3侧闪存、然后刷写 C28侧。错误是相同的。我不知道这一点。如何恢复对 C28闪存进行编程的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在闪存中对任何安全设置进行了编程?  检查映射文件以查看是否为闪存中的安全字段分配了任何内容。

    如果不是 COFF 文件的一部分、您是否尝试通过闪存插件 GUI 对闪存中的任何安全字段进行编程?

    当您尝试将调试器连接到 C28x 内核或尝试擦除或编程 C28x 闪存时、您是否遇到此错误?  

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以在其他板上刷写 c28。所有其他板都是相同的。

    我在尝试擦除或编程 C28x 闪存时遇到此错误。 我可以连接调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您可能已经在该器件中对安全设置进行了编程、因为您能够在其他电路板上对 C28x 进行编程(假设您也在其他电路板上使用相同的 CCS 设置、仿真器等)。 我将请我们的安全专家查看此帖子。

    尝试 C28x 操作时保持 M3连接并停止。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否检查过您是否已在该器件上对密码进行了编程?

    谢谢、此致、
    Vamsi