无法运行目标 CPU:
(错误-1156 @ 0x8050)
器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制器件唤醒、然后重试此操作。 选择"否"以在不唤醒器件的情况下重试此操作。
(仿真包6.0.628.3)
我在电路板上使用 F28M36器件已经工作了几个星期、突然我无法刷写 C28侧的内容(我仍然可以刷写 Cortex M3侧的内容)。 CSS7 版本:7.2.0.00013。 错误消息是...我已经尝试擦除 M3侧闪存、然后刷写 C28侧。错误是相同的。我不知道这一点。如何恢复对 C28闪存进行编程的功能?