主题中讨论的其他器件:DRV8301-69M-KIT、 MOTORWARE
大家好、
我每次都无法识别惯性。
识别惯性时输出误差2004或2006。
然后、我们减小了"gMotorVars.SpinTAC.VelIdGoalSpeed_krpm" 和"gMotorVars.SpinTAC.VelIdTorqueRampTime_sec "的值、
最后将其设置为"1"。 但是、仍会输出相同的误差。
请告知问题出在哪。
硬件环境
- 板: DRV8301-69M-KIT
- 马达:原马达
- R:5.25Ω Ω
- 升:10mH
- 磁通:2.45
- 极对数:10.
- 最大电机转速:600RPM
- 最大电机电流:4.8A
- 惯性:待定
软件环境
- motorware_1_01_00_17:lab5e
我正在使用"motorware_selecting _user_variables.xlsx"来设置"user.h"的参数。
此致、
Sasaki