请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 您好!
我想在 Instaspin 内实现短脉冲抑制、因为任何低于几百纳秒的脉冲都不会打开我们正在使用的 IGBT、从 EMI 的角度来看、它们是噪声最大的 IGBT。
我找到了以下帖子:
其中、执行该操作的最佳方法似乎是通过以下方式修改 HAL_writePwmData:
value_sat =(uint16_t)_IQsat (value、period、_IQ (minimum_value);
然而、有关这将如何影响过调制(因为我正在使用它)以及如何解决这个问题的问题仍然没有得到解答。
此致、
Javier