This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:短路脉冲抑制

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612598/tms320f28069m-short-pulse-suppression

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我想在 Instaspin 内实现短脉冲抑制、因为任何低于几百纳秒的脉冲都不会打开我们正在使用的 IGBT、从 EMI 的角度来看、它们是噪声最大的 IGBT。

我找到了以下帖子:

e2e.ti.com/.../462466

其中、执行该操作的最佳方法似乎是通过以下方式修改 HAL_writePwmData:

value_sat =(uint16_t)_IQsat (value、period、_IQ (minimum_value);

然而、有关这将如何影响过调制(因为我正在使用它)以及如何解决这个问题的问题仍然没有得到解答。

此致、

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将影响 OVM 如果您使用的是 MW17或18的 OVM 算法、则可以根据您在 HAL_writePwmData 中设置的 minime_value 增大 minWidth_microseconds。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 MW16。 我已经计划更新一段时间了、但从未有时间进行更新。 那么它是否仍然影响 OVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 MW16类似、如果添加最小占空比限制、则不会影响 OVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!