请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049M 你(们)好
我正在阅读 F280049数据表、并发现 PMBus 模块时钟速率高达1MHz (在超快模式下)
但它仅支持 PMBus v1.1。
F280049将来能否支持 PMBus v1.3? (v1.3 软件库?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在阅读 F280049数据表、并发现 PMBus 模块时钟速率高达1MHz (在超快模式下)
但它仅支持 PMBus v1.1。
F280049将来能否支持 PMBus v1.3? (v1.3 软件库?)