This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:TMS320F28049 PMBus

Guru**** 2541030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613863/tms320f280049m-tms320f28049-pmbus

器件型号:TMS320F280049M

你(们)好  

我正在阅读 F280049数据表、并发现 PMBus 模块时钟速率高达1MHz (在超快模式下)  

但它仅支持 PMBus v1.1。

 F280049将来能否支持 PMBus v1.3? (v1.3 软件库?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、TI 没有计划在未来支持 F280049中的 v1.3软件库。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manoj:

    感谢你的答复。


    Andrew