This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28PLC83:编程支持- Code Composer Studio

Guru**** 2540430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612525/tms320f28plc83-programming-support---code-composer-studio

器件型号:TMS320F28PLC83

你好。

我购买了使用 SOMPLC-F28PLC83板的 TMDSPLCKITV4-CEN 开发套件。

我的项目要求我收集从一个调制解调器到达另一个调制解调器的信号所需的时间(不考虑处理)。 因此  、我必须修改电路板的编程、但我找不到完整的支持指南行。  

我在 Code Composer Studio 中找不到任何示例。 我唯一可以访问的手册是从软件包 www.ti.com/.../ti-plc-g3-cenelec-sn 下载的

 

还有其他文档可以为我提供帮助吗?

 

谢谢你

Luiz Bueno

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luiz,

    所有相关文档均在固件包中提供。
    我们不提供任何其他文档。

    如果要获得时间,您可以使用2块板,并使用零配置 GUI 将消息从一个发送到另一个。
    然后测量相同的值。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    零配置提供的时间有几个延迟(USB 电缆、处理等)。 我需要信号离开一个调制解调器并到达另一个调制解调器所需的确切时间(微秒)。 您能否提供我必须修改哪个函数的任何提示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luiz、

    您指的是哪个 CCS 项目? 哪些功能? 它不是从固件包下载的吗?

    作为固件包的一部分、仅 提供 TI_PLC_G3_HOSTAPP_example。

    这是与 ZCG 等效的 Visual Basic 应用程序。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是 TI_PLC_G3_HOSTAPP_example。

    我能否使用 CCS 更改它并生成.sbin/.out/.hex 以刷写到电路板中?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luiz、

    否这不是 CCS 项目。 它需要使用 Visual Studio 运行和构建。
    完全是使用 ZCG 而不是构建固件 sbin 等的替代方法。 。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Meghana、

    我仍然不确定如何生成输出文件。
    所有进程都在使用 Visual Studio? (实现、构建)

    谢谢
    Luiz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz,

    SDK 固件包中不包含任何可生成输出二进制文件的源代码。

    只有 GUI 等效命令脚本是可生成的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meghana、

    您能否提供生成 输出文件的源代码?

    还是其他一些示例?

    此致

    Luiz Bueno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luiz、

    否,我们不提供源代码来生成输出文件。

    此致。