请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28PLC83 你好。
我购买了使用 SOMPLC-F28PLC83板的 TMDSPLCKITV4-CEN 开发套件。
我的项目要求我收集从一个调制解调器到达另一个调制解调器的信号所需的时间(不考虑处理)。 因此 、我必须修改电路板的编程、但我找不到完整的支持指南行。
我在 Code Composer Studio 中找不到任何示例。 我唯一可以访问的手册是从软件包 www.ti.com/.../ti-plc-g3-cenelec-sn 下载的
还有其他文档可以为我提供帮助吗?
谢谢你
Luiz Bueno