This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:GUI Composer v2运行不一致

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611578/tms320f28377s-gui-composer-v2-runs-inconsistency

器件型号:TMS320F28377S

你好

目前、我在微控制器的 GUI Composer v2中有一个项目。 我的目标通信设置设置为 XDS、我有一个在 CCS v6.2中编写的目标程序集。 根据目标通信设置、我已经测试了连接、GUI Composer 显示一切连接正常。 当我尝试运行程序时、它并不总是运行。 实际上、我会说它的运行时间是我尝试运行程序的一半。 如果它不起作用、我通常在微控制器上按下复位按钮、或者首先通过 CCS 运行程序、然后尝试从 GUI Composer 运行程序、并且通常正常工作。 今天、GUI Composer 根本就不起作用。 我的图形会首先填充、然后它不会更新、我无法与我的界面进行交互。 即使我将程序作为独立应用程序下载、它有时也能正常工作。 有人能解释一下吗?

如果这会有所不同、由于我的工程具有 RAM 编译配置、因此我不得不删除位于以下目录中的.gel 文件。

\AppData\Local\Texas Instruments\TIC扩音器 Agent\loader \ccs_base\emulation\gel

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Baskaran、您好!

    想知道有关此问题的任何更新。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了 CCSv7、并尝试在 CCS Desktop View 中导出并运行我的 GUI 项目。 GUI 应用程序打开后、我的程序仍不会在 CCSv7中运行。 在调试模式下、当我打开 GUI 应用程序时、我的程序将不会运行、并且我的表达式窗口将停止更新。 在我关闭 GUI 应用程序后、不终止调试会话、我的程序将再次开始运行。

    TI 的任何人都可以帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就像一个更新一样、我发现当我通过 GUI Composer 运行程序时、我的小工具不会使用来自我的器件的数据进行更新、程序仍在我的微处理器上实际运行。 我的程序调节2伏电压并将其传送到 C2000 BoosterPack 上的负载。 当我从 GUI Composer 运行应用程序并且我的图形不更新时、我仍然可以在整个负载范围内测量2伏。 此外、当我在 GUI 应用中输入我希望向负载提供3伏电压时、我能够测量并看到电压从2升至3、但我的 GUI 应用根本不会更新。 出于某种原因、它可以处理我的输入并与微控制器进行通信、但由于图形从未改变、它似乎没有任何输出通信。