你好
目前、我在微控制器的 GUI Composer v2中有一个项目。 我的目标通信设置设置为 XDS、我有一个在 CCS v6.2中编写的目标程序集。 根据目标通信设置、我已经测试了连接、GUI Composer 显示一切连接正常。 当我尝试运行程序时、它并不总是运行。 实际上、我会说它的运行时间是我尝试运行程序的一半。 如果它不起作用、我通常在微控制器上按下复位按钮、或者首先通过 CCS 运行程序、然后尝试从 GUI Composer 运行程序、并且通常正常工作。 今天、GUI Composer 根本就不起作用。 我的图形会首先填充、然后它不会更新、我无法与我的界面进行交互。 即使我将程序作为独立应用程序下载、它有时也能正常工作。 有人能解释一下吗?
如果这会有所不同、由于我的工程具有 RAM 编译配置、因此我不得不删除位于以下目录中的.gel 文件。
\AppData\Local\Texas Instruments\TIC扩音器 Agent\loader \ccs_base\emulation\gel
谢谢你