This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Clarke 波形问题!

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613795/clarke-waveform-problem

主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、我使用 TMDSHVMTRPFCKIT (F28035)。

BUILDLEVEL 4、  

DlogCh3 =(Int16)_IQtoIQ15 (clarke1.As);
DlogCh4 =(Int16)_IQtoIQ15 (clarke1.Bs);

在 pdf 中、相位 A/B 波形是清晰的。

但在我的测试中、  clarke1.asand clarke1.Bs waverform 看起来不正确。

原因是什么? 请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个电机和实验项目? 如果电机是 PMSM、则这是正常波形、没有任何问题。 波形取决于电机模型和控制、大多数电机没有纯正弦 BEMF 波形。