您好!
我已经使用 Instaspin 工作了一段时间、我们已经成功开发出了一款定制的电机控制器、该控制器在我们的整个工作条件范围内都能很好地工作。 该解决方案安静高效、为我们提供优质服务、感谢 E2E 论坛上先前的所有帮助!
现在、我们尝试在一定程度上降低电机控制器损耗、最简单的方法之一是改变栅极驱动强度以降低开关损耗。 之前、我们使用的是10欧姆栅极驱动电阻器、我只需将栅极驱动电阻器的值减小到5.1欧姆即可。 这具有所需的效果、即允许电机控制器以更低的温度运行、但具有额外的副作用。
遗憾的是、只要电机加速、电机中现在就会出现可闻噪声、这听起来像是应用于平滑加速的角度或扭矩不匹配? 它听起来有点像静态的、在加速过程中非常明显、但在加速后、一旦电机达到新的命令速度、它基本上就会消失。 它几乎肯定必须与噪声耦合、因为使用更激进的栅极驱动、电机相位节点上的 di/dt 和 dv/dt 要高得多、并且相位节点振铃可能会更高一点。
我对电路板所做的唯一更改是栅极电阻器、C2000 DSP 采样的唯一输入是三个电机相电流和三个电机相电压。 答案几乎必须是噪声耦合到我的 ADC 感应变量中、但您是否猜到它可能是哪一个、降低噪声的最佳方法是什么?
谢谢!