This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:电机噪声和栅极驱动

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613073/tms320f28069m-motor-noise-and-gate-drive

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我已经使用 Instaspin 工作了一段时间、我们已经成功开发出了一款定制的电机控制器、该控制器在我们的整个工作条件范围内都能很好地工作。  该解决方案安静高效、为我们提供优质服务、感谢 E2E 论坛上先前的所有帮助!

现在、我们尝试在一定程度上降低电机控制器损耗、最简单的方法之一是改变栅极驱动强度以降低开关损耗。  之前、我们使用的是10欧姆栅极驱动电阻器、我只需将栅极驱动电阻器的值减小到5.1欧姆即可。  这具有所需的效果、即允许电机控制器以更低的温度运行、但具有额外的副作用。

遗憾的是、只要电机加速、电机中现在就会出现可闻噪声、这听起来像是应用于平滑加速的角度或扭矩不匹配?  它听起来有点像静态的、在加速过程中非常明显、但在加速后、一旦电机达到新的命令速度、它基本上就会消失。  它几乎肯定必须与噪声耦合、因为使用更激进的栅极驱动、电机相位节点上的 di/dt 和 dv/dt 要高得多、并且相位节点振铃可能会更高一点。  

我对电路板所做的唯一更改是栅极电阻器、C2000 DSP 采样的唯一输入是三个电机相电流和三个电机相电压。  答案几乎必须是噪声耦合到我的 ADC 感应变量中、但您是否猜到它可能是哪一个、降低噪声的最佳方法是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、栅极驱动器可能会在电流或电压采样上产生更多噪声、这将影响电机控制性能、即使电机运行不好。 您必须优化 PCB 布局设计、或添加与栅极驱动电阻并联的二极管+电阻器、或更改电流或电压采样滤波器参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对电力电子硬件设计肯定比软件方面更熟悉。 因此、我认为我的布局相当好(当然不是完美的)、我已经做了很多布局更改、以使设计相对无噪声。 但是、我在这里发现了一些缺点、我希望在不进行实质性布局更改的情况下解决它、因为我已经在布局中投入了大量精力、我不确定我还能做些什么。

    如果您对布局实践有任何有助于解决这种噪声的重要建议、请告诉我、但我可能已经完成了大部分建议。

    至于二极管+电阻器、我的设计中已经有这些。 我最好奇的是、您说过"更改电流或电压采样滤波器参数"。 您的具体意思是什么? 我的电流感应上有一个3dB 频率约为100kHz 的低通滤波器(这样它不会损坏我的电流反馈信号、而是滤除高频噪声)、我的电压感应上的滤波器受电压滤波器极点的 Instaspin 要求的限制。 您能否就您在这里的含义提供更多指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 PWM 频率和电机最大频率是多少?

    100kHz 的电流低通滤波器很可能会导致噪声/采样问题。如果您的问题与负载有关、而不是与高速有关、您可以尝试将滤波器降低至可能~ 10kHz、看看这是否会产生影响。  

    在这样高截止频率下、由于实际采样时刻与 PWM 时序相关、特定通道在特定占空比/电机角度/电机速度下的采样时刻存在混叠/谐振图形的风险。 示波器/硬件测量比较复杂(并且可能会更改您的系统...),因此请尝试输出/记录实际的 ADC 结果值以进行分析。

    在我自己的硬件上、为了进行验证/测试、我在一个相位电流上以(例如).k 4~5 Ω x PWM 频率的非同步采样率运行一个单独的定时器/额外的 ADC 采样、以检查谐振问题。

    我希望这对您有所帮助、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PWM 频率为14kHz。  我正在尝试将其保持在"低"水平、以降低开关损耗。

    我的电机最大转速为2600 RPM,这是在42极电机上,因此电机最大电频率为(2600/60)*21 = 910 Hz。

    我选择电流感应线路上的滤波极点为~100kHz、因为我想抑制高频噪声、但我将该极点保持在最大电机电频率的大约二十年以上、以避免感应电流信号中的相位延迟问题。  如果我改为选择10kHz 作为电流感应信号低通滤波的极点、那么在电机最大速度下、电机的电频率仅比低通滤波器3dB 频率(910/10、000)低大约十倍频、 这将在电流感应信号中产生大约~5度的相位延迟。

    问题是:如果我有一个更激进的滤波器、例如我刚才提到的10kHz 示例、那么三个电流感测信号(最大 RPM)中的相移是否可能会导致控制问题?

    至于 ADC 记录、我设置了一组循环缓冲器来捕获 ADC 值。 我将尝试对其进行设置、以查看我是否可以捕获这些奇数控制事件之一。 也许您对混叠很正确。

    关于附加计时器、希望这很简单。  我将深入研究、但如果您有任何可能会带来更好结果的实施建议、我希望听到这些建议。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    已知您的电频率高达910Hz、PWM 频率为14kHz、每一个正弦波的步长都不到16步、这会产生噪声电压波形。

    更高的栅极驱动电阻将使电压信号变得平滑。 降低电阻最终会产生更尖锐的电压信号、其中包含更多高频谐波、这可能是噪声的来源。

    您在加速期间保持了更高的噪声、这可能与加速期间的更高电流/扭矩有关。 当电机处于恒定速度时、您可以尝试施加一些摩擦/负载、看看您是否可以听到相同的噪声。

    另一个需要注意的问题是噪声的间距是否与电机转速有关。

    此致、
    韩文