您好!
我的客户使用具有8个以上输入的跳闸区域、这些输入来自以下各项。
・TZ1-3
・从 X-BAR 开始 XINT1-5
μ・数字比较子模块。
在上述每个输入信号之间、 从输入源到 TZ 子模块的延迟时间是否存在差异? 您能告诉我每个输入到达 TZ 子模块所需的时间吗?
而且、我知道我们可以使用 XBARFLG 来判断 CMPSS 的 TZ 来源。 对吧?
此致、
Furuya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户使用具有8个以上输入的跳闸区域、这些输入来自以下各项。
・TZ1-3
・从 X-BAR 开始 XINT1-5
μ・数字比较子模块。
在上述每个输入信号之间、 从输入源到 TZ 子模块的延迟时间是否存在差异? 您能告诉我每个输入到达 TZ 子模块所需的时间吗?
而且、我知道我们可以使用 XBARFLG 来判断 CMPSS 的 TZ 来源。 对吧?
此致、
Furuya
您好、Furuya、
有关跳闸区域时序、请参阅您的器件特定数据表(www.ti.com/.../tms320f280049m.pdf)。 在这种情况 下、表5-65 ePWM 开关特性列出了跳闸时间最长为25ns 的时间。 请注意、这是一个 MAX 值、通常比这个值快得多。
XBARFLG 是检查跳闸源的有效方法之一。 根据您的跳闸设置、您还可以查看 TZ 寄存器中的各种标志。 现在有一些特定的寄存器、例如 CBC1、CBC2等、用于显示发生的特定跳闸。 如果您只有一个跳闸源、这也会起作用。
此致、
Kris