This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:跳闸区域子模块的延迟

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609185/tms320f280049m-delay-to-trip-zone-submodule

器件型号:TMS320F280049M

您好!

我的客户使用具有8个以上输入的跳闸区域、这些输入来自以下各项。

・TZ1-3

・从 X-BAR 开始 XINT1-5

μ・数字比较子模块。

在上述每个输入信号之间、 从输入源到 TZ 子模块的延迟时间是否存在差异?  您能告诉我每个输入到达 TZ 子模块所需的时间吗?  

而且、我知道我们可以使用 XBARFLG 来判断 CMPSS 的 TZ 来源。 对吧?

此致、

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furuya、

    有关跳闸区域时序、请参阅您的器件特定数据表(www.ti.com/.../tms320f280049m.pdf)。 在这种情况 下、表5-65 ePWM 开关特性列出了跳闸时间最长为25ns 的时间。 请注意、这是一个 MAX 值、通常比这个值快得多。

    XBARFLG 是检查跳闸源的有效方法之一。 根据您的跳闸设置、您还可以查看 TZ 寄存器中的各种标志。 现在有一些特定的寄存器、例如 CBC1、CBC2等、用于显示发生的特定跳闸。 如果您只有一个跳闸源、这也会起作用。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris - San、

    谢谢你。 还有一个问题。
    我知道使用 CMPSS 时、可以支持14个输入(最大值)。 对吧?

    此致、
    Furuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furuya、

    您能否展开您的问题? 我不确定您到底问什么。 这是关于 CMPSS 还是 ePWM 的问题?

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我想知道可以从 CMPSS 模块生成多少个跳闸源。

    此致、
    Furuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris - San、

    我查看了表5-65、其中提到了25ns (最大值)。

    但是、我认为延迟时间将根据器件中的路由而变化。 例如、我认为红色和绿色之间的延迟时间不同。

    在这种情况下、我应该如何看待旅行的延迟时间。 所有情况下是否都有25ns (最大值)?

    此致、

    Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Furuya、

    我认为数据表中列出的 MAX 数涵盖了上述任一情形的最坏情况。 让我与设计团队核实一下、然后再联系您。

    此致、
    Kris